结果:找到"3d模型 bug 立创eda step",相关内容1000条
- 立创EDA专业版预览3D模型
- 目前专业版是不能直接打开元器件的3D模型的,需要加载到元器件PCB封装中查看,后续立创是否可以考虑把打开3D模型文件(.stp、.step等格式)功能集成到软件当中,这样就可以更加方便的查看元器件3D模型是否自己所需要的,另外也能免去使用专业3D软件查看的尴尬!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 3D模型 发帖人:青青水草 发帖时间:2023-05-31 11:08:00
- 【求助】下载的3D模型预览显示黑白块(和站内的其它帖子情况都不同)
- 立创EDA客户端,半离线模式,版本V2.0.13.4eb077这是初次导入是,3D预览正常点击“更新”,保存后,到库里查看预览就不正常了,导入到PCB也不正常,都是黑白块求助,被这折磨一天了,orz这是下载的3D模型UserLibrary-ssd1306_0_96_128x32_14pin.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: 3D模型 立创EDA专业版 发帖人:中华小当家 发帖时间:2023-03-24 17:27:00
- 求助,PCB导出3D模型STEP文件,器件无显示
- 导出的3D模型,选择的是器件+PCB,打开软件为freeCAD,现象是只有PCB板没有器件模型
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA专业版,3D模型 发帖人:不爱吃糖的胖子 发帖时间:2023-03-09 09:30:00
- 3D模型:导出时,可否增加一个选项?如图
- 3D模型:导出时,可否增加一个选项?如图
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 step 导出 发帖人:EASTCOM 发帖时间:2022-09-08 15:16:00
- 立创eda专业版3D模型导出的模型细节丢失
- 立创eda专业版(1.6.32),PCB导出的3D模型(step格式)用Fusion360打开后出现模型细节丢失,如图,使用的电阻电容为常用库的
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D step 专业版 立创eda 发帖人:Wanderer 发帖时间:2022-05-19 14:10:00
- 标准版转专业版出问题,专业版导出step模型出错BUG
- 专业版立创EDA,从标准版导进来的,图片的位置发生了偏移,铺铜也有些问题。而且在导出3D模型的时候,预览里是模型完全正常的,但是导出到step之后在本地打开时,板框是错的,元件的位置和数量也是错的。经过测试很可能是工程中含有多个PCB的问题,请尽快修复。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 专业版 3D模型 出错 BUG 发帖人:lightR 发帖时间:2022-05-05 02:26:00
- step模型导出似乎不是实时更新的
- 尝试立创eda的3d模型导出,obj格式是实时更新的,只要器件槽孔的位置移动就会实时更新,并且导出的obj也是正确的。但是step文件不行,我尝试只移动槽孔或者调整边框位置,导出的step文件不会更新。此外,如果先打开一个工程导出step后,再打开另外一个工程并导出step,会发现元器件会混乱。这个问题很容易复现,随便画一个pcb(如图1),加上槽,先导出一次step文件,移动槽后再导出一次,会发现槽位置没变。如图2,第一个图片是槽孔都在一边时导出的step,后面两个都是改变槽孔位置后导出的,可以看到没有变化。而且可以看到明明是两个电容,却变成了一个微动开关,这个旋钮就是我之前打开的工程里用...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3d模型 bug 立创eda step 发帖人:MoTech 发帖时间:2022-04-29 05:49:00
- 立创EDA导出step文件问题
- 导出立创EDA标准版,然后再导入EDA专业版生成STEP文件,3D模型尺寸不对,怎么解决的?如图:这个EDA标准版的这个导入到专业版的效果实际用3D软件看的话,尺寸也是不对,应该怎么解决?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 3D模型 发帖人:yang5708 发帖时间:2021-11-05 14:25:00
- 立创EDA导出的obj格式什么软件能打开,并可以转为STEP格式的模型?
- 并且模型颜色不能有失真版主补充:1、可以PCB导入到专业版pro.lceda.cn/editor导出step或者obj2、因为目前标准版导出的obj没有进行材质分离,导致其他软件打开有问题,请根据这个帖子拆分材质文件:http://club.szlcsc.com/article/details_49990_1.html
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA obj STEP 发帖人:XDCS 发帖时间:2021-02-25 22:14:00
- 【教程】PCB3D模型预览教程
- PCB3D模型预览教程立创EDA进行PCB3D模型预览教程。立创EDA3D模型绑定,立创EDA3D模型导入。在导入自己的3D模型之前,请先搜索使用其他用户上传的模型,目前已经有很多模型可以使用。1、绘制或者下载3D模型:目前只支持wrl(VRML)和obj格式的3D模型。wrl可以直接导入,不需要压缩;obj必须和mlt文件一起压缩到zip压缩包里面再导入。注意文件后缀名不能大写。下载地址:https://github.com/KiCad/kicad-packages3D这个地址下载单个文件时只能通过右键另存下载,不能通过迅雷等下载,具体看教程视频:https://www.bilibili....
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 3D模型 3D预览 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2019-07-27 21:56:00
返回